This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:数据采集卡和前端工作

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964449/afe5832evm-data-acquisition-card-and-front-end-work

器件型号:AFE5832EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5832

第一张图片是测试 AFE5832EVM 和 TSW1400EVM 的结果、第二张图片是手册(我使用的是信号发生器、它的最大输出频率为100Mhz。 手册中的 C.1.3节中将跳线配置更改为外侧、并将160MHz、10DBM 外部 lmk 输入时钟应用于 j56或将所需 ADC 采样率设置为4×的时钟。) 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5832!

    我认为您需要检查输入信号。 看起来没有应用输入信号。   

    我建议您从  4.2开始使用 LVDS 接口捕获模拟输入信号。 首先需要确保可以使用固定增益设置捕获数据。 然后您转到 DTGC。  

    谢谢!

    小春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何通过 GUI 确定或更改增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在用户手册第13页找到相关信息:

    6.为每个类别选择数据格式和模拟配置,如图12所示:

    •输出格式:选择‘LVDS:12x 12b’

    •ADC 格式:选择‘Analog Input’(模拟输入)

    •VCA 增益:‘M‘id gain’(id 增益)

    •DTGC 模式:选择‘可编程固定增益模式’

    希望用户手册能为您提供足够的信息。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经拿出了这个结果图。 我输入一个5MHz 和22mv 的正弦信号、该信号根据手册在 DTGC 中进行了测试。 我不理解输入信号和软件显示的信号之间的关系、或者这个 DTGC 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是正确的输出。 请更多查看数据表。  

    22mV 输入作为 ADC 全范围、输出为2Vpp。 信号已饱和。 因此增益超过40dB。  我们的器件最大增益为45dB。 所以这是合理的。 您可以将信号降至5mVpp 以获得精确的测量值  

    您可以从数据表中找到信息。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将输入22mv 的连续正弦信号、那么为什么输出只有这么小?如果我更深入地看输出、它似乎不是常规正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请放大波形、然后您将看到正弦波。  

    请查看更多数据表和用户手册以了解器件详细信息。  

    我们的 AFE 是一款可变增益放大器。(VGA)我们的 EVM 在您所使用的一种工作模式下配置为可变增益放大器。  

    我认为您之所以选择了该 AFE、是因为它具有 VGA 功能。 否则、您选择了错误的器件。  

    此时、您的 EVM 按预期运行。 如果它不符合您的要求、您将需要选择不同的工作模式作为固定增益。 或者您选择其他 EVM。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TSW1400EVM GUI 自动打开 AFE5832 GUI 时遇到此错误。 如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、看起来您以前能够毫无问题地使用该板。 您更改了什么以对该错误进行分类?  

    如果您之前的过程有效、我们建议您遵循该过程。  

    对于 Windows 系统、多次重启 Windows 系统会引发许多问题:)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了结果、但我不明白它的含义。左侧的 ADC 输出数据速率和 ADC 输入目标频率。我了解的是 ADC 输出数据速率设置为输入信号的四倍、 ADC 输入目标频率设置为输入信号。为什么 ME 设置的7MHz 输入信号和 ADC 输入目标频率仍然为5MHZ,结果似乎保持不变?此外、映像接口上的采样、ADC 代码的含义是什么? 它们如何与输入信号相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 输出速率是每个模拟通道的 ADC 采样频率。 输入目标频率是信号频率。 通常、这两个参数由用户设置。  我们的 GUI 不知道您的输入条件。  如果您的信号是7MHz、则您将其设置为7MHz。  

    到目前为止、EVM 和 GUI 的性能正常。 我想您可以从 GUI 用户手册和器件数据表中找到更多信息。 这样、您就可以评估器件 或 EVM 是否能够满足您的需求。  

    谢谢!