This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:相似器件

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959592/ads1220-similar-device

器件型号:ADS1220

 大家好、团队、

您能否建议将其作为与 ADS1220相似的规格 、但由于器件将在99%的时间内处于睡眠状态、因此具有更低的 Iq、更高的精度和更低的功耗。  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您知道 ADC 的要求是什么、或者需要测量哪些信号吗?
    例如、16位 ADC 是否就足够了?

    如果 ADS1220睡眠时间达到99%、我实际上建议完全切断 ADS1220的电源。 ADS1220非常独特、其上电速度非常快、内部电压基准在极短时间后保持稳定。 这使得 ADS1220非常适合于需要对器件进行下电上电的应用。 下电上电的缺点是每次上电后都需要写入寄存器。 但 ADS1220只有四个寄存器、因此配置起来相当快。

    此致、