This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:SPI 时钟对精度的影响

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958336/ads7953-influence-of-spi-clock-on-accuracy

器件型号:ADS7953

大家好、  

我对 PSI 时钟对 ADC 精度的影响有疑问:  

SPI 时钟是否需要持续可用? 如果时钟仅在 CSn 为低电平时计时、精度是否相同?
数据表未对此进行说明。 时序图显示了一个连续时钟。
但是、在使用 EVM 工具时、似乎可以选择是否需要连续时钟

提前感谢!
Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jen

    SCLK 的可用性不影响器件的精度。 请注意、虽然时钟确实控制了采样率、但显然需要考虑该速率来驱动模拟输入

    仅当 CS 为低电平时才需要时钟、当 CS 为高电平时 SCLK 的状态不会产生任何影响。 它可以是静态计时或连续计时

    此致

    Cynthia