This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:3.3V 电源时的可能输出电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963866/dac80501-possible-output-voltage-with-3-3v-power-supply

器件型号:DAC80501
主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDT

尊敬的 Sirs

我将在我的设计中使用 DAC80501。  我将使用1MHz (快速模式增强版)下的 I2C 通信。  我使用的 uC 是 Tiva TM4C1290NCPDT。  我想用3.3VDC 为 DAC 供电、因为它将使 I2C 电压与 Tiva 相同(Tiva 不能耐受5V 电压)。  如果我使用内部基准、我是否能够从 DAC 获得5V 输出?  我认为这是不可能的、因为是3.3VDC 电源轨。  如果我使用5.0Vdc 为 DAC 供电、能否在1MHz 数据速率下的 I2C 上拉电阻上使用3.3Vdc?  规格表显示 VIH 最小值为1.62V。  感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    当 VDD 为3.3V 时、您获得的最大输出电压大约为~3.2V (取决于输出负载)。  如果使用5V、器件仍可以使用3.3V 逻辑。

    谢谢、

    Paul