This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:AFE5832LPEVM 确认

Guru**** 2522480 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963511/afe5832lpevm-afe5832lpevm-confirmation

器件型号:AFE5832LPEVM

大家好、

好的、我们收到了客户的询问、希望了解有关 AFE5832LPEVM 的更多信息。 为了让我不会错过任何信息、IL 将复制下面的查询。

"一次采集可存储多少个样本? 这是80个样本/秒吗? 较低的速率、例如40个 MSamples/s、也是可以的。
我们希望在触发时同时记录32个通道。 电路板上是否有触发器输入?"

感谢您的参与、期待您的善意回应、

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、  

    感谢您查看 AFE!  

    80MSPS 是 AFE 的采样率。 而不会在芯片上保存数据。 在现实世界中、AFE 输出数据将进入 FPGA 进行处理和保存。 如果 FPGA 连接了大 DDR 存储器、则数据保存限制取决于 DDR 存储器深度。  

    此外、80MSPS 是 ADC 时钟速率。 对于每个模拟通道、它都是40MSPS、因为我们在放大器和 ADC 之间有2:1 MUX。  如果您使用 TI 的采集卡(如 TSW1400)、我们可提供1GB 存储器、从而为单通道实现512M 的采样深度。 对于32CH 通道、它将是16M 个样本。

    谢谢!