This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:VCAP1低于1.1V

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962097/ads1299-vcap1-lower-than-1-1-v

器件型号:ADS1299

您好!

我设计了一个具有八个 ADS1299的电路板来获取高密度 EMG 信号。 该板是一个四层 PCB、底部有四个 ADS1299、顶部有四个 ADS1299。 电路板可以正常工作、我可以通信和配置 ADS1299、但我注意到四个底部 ADS1299的噪声水平高于顶部。 其中一个器件的 RMS 值大约是噪声的两倍、而不是顶部器件的两倍。

然后、我进行了一些测量、发现顶部器件的 VCAP1电压约为1.18V、而底部器件的电压为1.1V、其中三个器件的 RMS 噪声级别最差的器件中 VCAP1为0.75V。

所有器件的原理图相同、我测量了所有器件的电源电平、情况良好。 导致此行为的原因是什么? 这是否与 PCB 制造工艺相关、因为问题仅发生在底部?

谢谢、

Mateus


编辑1:我使用 ADS1299进行了电源测量、发现 VCAP1中电压为0、75V 的器件读取的电压电平错误。 例如、0.5*(AVDD+AVSS)时的读数为4V、但正确的值应为2.5V。 假设 VCAP1=0.75V 且理想值为1.2V、则该器件会将2.5V 失真至2.5V*1.2/0.75 = 4V。 我的结论是、该器件中的噪声不高、它只是显示出高于实际值的值、因为 VCAP1低于预期值。 我还测量了从 VCAP1引脚到接地的电阻、获得了50kOhm 的电阻。 VCAP1电容器可能已损坏、在最坏的情况下、可能是 ADS1299。 我将尝试更换电容器、看看它是否能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateus、

    感谢您的发帖。

    VCAP1电压应始终在大约1.2V 的电压下测量、以确保正常运行。 感谢您的更新、并随时向我们发布您所看到的内容。

    谢谢。

    -TC