This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:数据转换器论坛

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6050, REF6030, ADS8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961036/ads8860-data-converters-forum

器件型号:ADS8860
主题中讨论的其他器件:REF6050REF6030

您好、Keith、

感谢您的回答。 发现模拟输入引脚未正确连接到源、因此 SPI 通信不正确

现在、我要完成电路

1) 1)首先、当我收到板 ADS8860EVM 时、我使用 PHY 将板连接到我的 PC
通过 TI 的软件发现有150个计数的波动、减少到20个计数
将输入电容器 C1更改为0.1uF 后
2) 2)然后、我想将电路板连接到包含 MSP430的 MCU 电路板
因此、我已将 ADS8860EVM 上的 SPI 线路连接到我的微控制器 MSP430并断开 PHY。
还绕过 REF6050并为 ADC 提供3.3V 基准。
此外、还将相同的3.3V 电压支持 AVDD 和 DVDD。
现在、我得到了 ADC 计数、其波动高达60次。
3) 3)现在我认为、如果我用 REF6030代替 REF6050、而不是绕过基准、波动会减小。
我想知道还需要做些什么来提高 ADC 输出的稳定性。
我已附上 ADS8860的原理图、其中我提到了对 ADS8860EVM 原理图所做的更改
作为注释

请建议更改是否足以提高稳定性并减少高达20次计数的波动
或是否需要进一步更改。 我是在事先提出要求的,以便我能够纳入任何其他的改变
然后才能最终确定电路

此致、

Dhirene2e.ti.com/.../input-power-and-refernce-change.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhiren、

    你是对的。  ADS8860的基准输入是一个开关电容器、需要一个高速缓冲器来正确驱动输入。  只需将 REF 输入连接到3.3V 电源即可工作、但您会看到噪声大幅增加。  将 REF6050替换为 REF6030将是您实现低噪声的最佳选择。

    您还可以使用单个3.3V 电源为 REF6030、AVDD 和 DVDD 供电。  ADS8860EVM 上的 TPS7A4700 LDO 是一款噪声极低的稳压器(需要3.6V 或更高的输入电压)。  您可能希望在 ADS8860附近保留一个 TPS7A4700、以提供非常干净的电源、如果您发现主3.3V 电源提供良好的低噪声结果、则可以选择旁路。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用