This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:64位 Windows 10的感应器评估

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: SENSOREVAL, LM98714
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961201/lm98714-sensoreval-for-64bit-windows-10

器件型号:LM98714
主题中讨论的其他器件:SENSOREVAL

您好!

我计划使用 SENSOREVAL 软件、正如我在一些论坛问题中看到的、这对于规划 LM98714的存储器内容进行配置非常有用。 但是、我收到一条错误消息、说我应该运行64位版本的安装程序。 我可以就此寻求帮助吗?

谢谢、
Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TI 产品。 如您所料、SENSOREVAL 不是为 LM98714设计的软件。 让我将此帖子转发给不同的论坛。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 但我浏览过这些论坛、发现 了这一点。 它显示了用于 LM98714的 SensorEval 的屏幕截图。  

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答和详细解释。看起来、感应器评估是 由美国国家半导体提供的软件。 我们不再支持 LM98714的这种环境。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、这是一个耻辱。 我假设我将仅使用 Excel 工作表进行存储器映射规划。 这是我第一次使用这种复杂的设备,只是在寻找我能获得的所有帮助:)

    谢谢、

    Paul