This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:输出误差

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953233/dac8571-output-error

器件型号:DAC8571

大家好、


我以前问过类似的问题、但我还没有解决。
请再次为我提供支持。

当使用 DAC8571写入以下数据时、输出振荡得到确认。

发送0010数据后、我发送了5000个数据并确认了输出的瞬态响应。
在上述条件下观察到一个振荡的波形。


为什么会发生这种情况? 输出为空载。


此外、以下情况不会振荡、但在相同条件下、所有样本都会发生过冲。
这种过冲是什么?


如有必要、我会向您发送原理图、因此请给我一封私人邮件。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我不理解第一个屏幕截图。 这是0x0010到0x5000数据转换的图吗? 那么、为什么输出返回到0V?

    第二个屏幕截图是什么? 请更清楚地解释一下。 在本例中、代码发送到 DAC 的内容是什么?

    向我发送包含原理图的电子邮件、并进一步解释问题。

    我的电子邮件 : a.k@ti.com

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我将关闭此主题、因为我们已将此对话脱机。

    此致、

    AK