This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:船用 VHF 无线收发器应用

Guru**** 2188665 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7225, ADC3224, DAC3174, ADS4249, AFE7070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953522/afe7225-marine-vhf-wireless-transceiver-application

器件型号:AFE7225
主题中讨论的其他器件: ADC3224DAC3174ADS4249AFE7070

大家好、

你好。

 AFE7225适用于  156至162 MHz 的船用 VHF 无线收发器应用吗? 或者是否有更好的选择?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术:

    DAC 的采样速率高达250MSPS。  第一个奈奎斯特区域的速率高达125MSPS。  在第二个奈奎斯特区域内以156-162MHz 的频率进行传输可能很棘手、但由于 sinc 滚降、输出功率可能会降低。

    ADC 的采样速率高达125MSPS。  156-162 MHz 频带进入 ADC 的第3奈奎斯特区域、这是可以接受的。  器件的模拟带宽超过500MHz。

    如果目标是将 AFE 与调制器或解调器配合使用、则它非常适合。  AFE7225很好、因为它在一个封装中包含 DAC 和 ADC。 如果可以接受单独的 TX/RX 解决方案、那么像运行速率高达500MSPS 的 DAC3174或 AFE7070这样的器件对于 TX 很好、而像 ADS4249 (250MSPS)或 ADC3224 (125MSPS)这样的器件对于 RX 很好。

    -RJH