This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:混叠行为

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907752/ads127l01-aliasing-behavior

器件型号:ADS127L01

您好!

我们的客户构建了 ES 板、并继续验证性能、然后检测一些混叠噪声频谱、如下所示。

我们想了解您如何实现指定的数字滤波器阻带衰减水平的建议。

 

ADS127L01设置:

HR 模式

256kHz SPS

64 OSR

DF WB2

从机模式

 

测量结果:

输入信号-1dBFS 156kHz 正弦波

在100KHz 时、混叠频谱水平为-90dB、即使 WB2阻带衰减为116dB。

 

此外、将输入频率更改为166KHz

混叠频谱水平为-87dB

尝试稍微改变频率、但电平始终保持在-87~90dB 左右。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochi-San、您好!

    感谢您的发帖。

    客户是否对其数据应用窗口功能? 通常、我们使用7项 Blackmann-Harris 窗口。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的快速回复。

    我询问客户他们的窗口功能是什么。

    此致、

    Mochizuki

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

     

    它们使用"平移窗口"功能。

    不过、这次混叠频谱的峰值频率位于 FFT 点上。

    已验证读数水平、更改窗口功能后不会产生影响。

    您是否会向我们提供另一个关于查看指定阻带衰减的建议?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    有更新吗?

    此插座 是重点业务项目,有大量的 TI OPA、ADC、DSP 和 PM 器件。

    我们确实希望保持该 ADC DIN。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochi-San、您好!

    请原谅延迟、因为昨天是在美国度假

    您能否分享您所讨论的测试结果中的一些示例 FFT?

    一个问题是带外信号可能太大、调制器无法正确处理。 这意味着调制器可能会饱和、如数据表的第9.1.4节所述。 当 FFT 的本底噪声明显上升时、这种现象变得显而易见。 如果还存在基波信号、则 FFT 中信号的峰值也可能会偏移到高于正常电平。 有关建议的带外振幅限制、请参阅表31。

    请注意、对于接近100kHz 至200kHz 且 Fmod = 16.384MHz 的输入信号、我们在表31中放置了"-"。 在这些输入频率下、本底噪声几乎没有明显变化、也没有测量到混叠信号。 因此、对于我来说、其他事情可能会导致客户观察到的现象。 为了验证这一理论、请尝试以100mVp 的增量降低带外信号的振幅、并查看是否有任何改进。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    非常感谢您在假日晚上及时回复。

    今天上午、我将在我们的时区将其告知我们的客户。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

     

    我已获得客户的 FFT 数据、但这是他们的 ES 样本测试结果。

    我可以直接将其发送到您的 TI 邮件地址吗?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochi-San、您好、我将离线联系您。 谢谢。