请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8689 读取器件 ID 32位寄存器的命令序列是什么
根据数据表、我们可以发送读取 half-word 命令、
1) 1)它读取 MSB 半字还是 LSB 半字?
2) 2)我们是否需要在发送读取半字命令后发送更多16个时钟?
3)我们是否应该发送两次读取半字命令来读取整个字(32位)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
读取器件 ID 32位寄存器的命令序列是什么
根据数据表、我们可以发送读取 half-word 命令、
1) 1)它读取 MSB 半字还是 LSB 半字?
2) 2)我们是否需要在发送读取半字命令后发送更多16个时钟?
3)我们是否应该发送两次读取半字命令来读取整个字(32位)?
您好、Mukesh、
1)半字表示32位内部寄存器的16位、下面是使用 READ_HWORD 命令从 ALARM_H_TH_REG 寄存器读取的命令示例。:
2)是的、第一帧 F 中的 SCLK 时钟用于向 ADC 器件发送命令、第二帧 F+1中的时钟用于将寄存器的16位内容从器件移出到微控制器。 请注意、由于命令在 CONVST/&CS 信号的上升沿执行、因此需要第二个帧。
3) 3)是、请参阅1)中的命令示例。
此致、
戴尔