This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:有关基准电压和输入范围的问题

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907446/ads122c04-question-about-reference-voltage-and-input-range

器件型号:ADS122C04

你好

我想在其中一个输入电压为+-2.048V 或更低的应用中使用 ADS122C04。 我的电源在模拟器件上提供+-2.5V、在数字器件上提供3.3V。 使用2.048V 的内部基准电压时、我的电压范围是否为-2.048至+2.048V? 在这种情况下、我使用 AIN0、AIN1和 AIN2作为电压输入 AINp、并将连接到0V (GND)的 AIN3用作 AINn。 在这种组合中、四个通道中有三个通道。 如果我使用 AIN0..AIN3作为 AINp 并在内部将所有 AINn 连接到 AVSS (在我的情况下为-2.5V)、输入范围会发生什么情况? 在本例中、我有全部四个通道可用。

此致

Simon Mali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您的第一个问题的答案是肯定的。  当使用增益为1的内部基准时、您的满量程范围为+/- 2.048V。  结果是正还是负取决于 AINP 输入相对于 AINN 输入。  如果 AINP 大于 AINN、则转换结果为正。  如果 AINP 小于 AINN、则转换结果为负。

    如果使用内部连接、其中 AINN 连接到 AVSS、则将测量值降至 AVSS 以上高达2.048V (-2.5V)的正范围。  如果传感器输出相对于 GND、则结果会非常奇怪、无法测量所需的范围。  测量范围为 AVSS (-2.5V)至 AVSS+2.048V (-0.452V)。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    非常感谢您的回答。

    此致

    Simon