请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:REF5040是否有适用于24位 ADC 系统的推荐电压基准器件。 我已经注意到一些指定用于12-16位系统的器件、但没有看到推荐用于24位或更高系统的器件。
这里有什么建议吗? 例如、我对适用于24位系统的4.093V 基准感兴趣。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.