This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:TI 组件是否符合美国保险商实验室(UL)标准?

Guru**** 1216840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, AMC1300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904215/tla2024-does-ti-component-meet-underwriters-laboratory-ul-standards

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: AMC1300

您好:

我们在新产品中使用多种类型的 TI 组件。 我们计划从北美市场获得美国保险商实验室(UL)批准。

我通常注意到、在标有 RoHS 的 TI 元件规格中、主要与危险材料相关、例如、我如何知道该 AD 转换器是否通过了 UL 认证?

感谢您的高级支持!

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    通常、我们会将任何有关认证(UL、TUV 等)的信息放在 www.ti.com 产品文件夹中的技术文档下。 但是、TLA2024文件夹在该位置没有显示任何 UL 认证。

    我们的大多数数据转换器器件都没有经过 UL 认证、我认为 TLA2024没有任何 UL 认证。 我浏览过我们的内部文件、但没有找到任何 UL 认证。 此外、我们的产品安全文档中也没有计划对 TLA2024进行 UL 认证。

    顺便提一下、您的客户需要哪种 UL 认证? 不同应用有许多不同的 UL 标准。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph 您好:

    感谢您的回复!

    我还没有从客户那里清楚地了解 UL 要求。 如果客户不仅需要焊料 PCB、还需要最终组装 PCB UL 认证、 通常元件级需要哪种最常用的 UL 认证?

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    很抱歉、但我对 UL 认证了解不够、无法评论可能需要的内容。 在多种产品中、UL 标准超过1000项、而且我还没有接近任何要求的认证。 我知道的唯一一个经过认证的器件示例是隔离式放大器产品(AMC 器件)。 如需了解相关信息、您可以在 AMC1300产品文件夹的技术文档下查看此 UL 证书:

    https://www.ti.com/lit/pdf/szzq154

    我不知道适用于 TLA2024的任何特定认证。 我现在将关闭此帖子、但如果您的客户对器件或 UL 认证有特定问题、请发布或开始新主题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph 您好:

    好的、如果我从客户那里得到更明确的要求、我将提供新的支持服务单、感谢您的回复!

    锂离子电池