This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:输出电压饱和

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903358/dac80508-output-voltage-saturation

器件型号:DAC80508

您好!

我有一个具有以下要求的应用:

  1. 使用分压器值= 1的内部基准(2.5V)
  1. DAC 输出增益将设置为2倍  
  1. VDD 将为4.7V
  2. DAC FSR = 5V @+/-15mA (最大值)、但我们将仅在3.7V 和4.5V 最大值之间驱动它。

问题:

  1. 如果我们使用4.7V 电源将 DAC 输出设置为5V、会发生什么情况?   我怀疑输出将在4.7V - DAC 直流输出电阻 x DAC 输出负载电流下饱和。    
  2. 将器件长时间或短时间留在这种情况下是否会对器件造成损坏?
  3. 在给定特定负载电流和电源电压的情况下、我们是否有任何详细说明 DAC 输出电压降的曲线?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    Akhilesh 是我们对该设备的主要支持、但由于他位于印度、我想简单地向您提供一个短期响应。

    数据表在这个问题上也许没有那么清楚、但是器件内部有一些逻辑来比较基准电压和电源。 如果器件确定这两者不兼容、则会产生"基准误差"并禁用内部基准缓冲器、从而将所有 DAC 输出驱动至0V。 第23页的8.3.2.1对此进行了讨论。

    本节参考 ROC 表、了解基准和电源的有效配置。 使用3.3V 至5.5V 电源将分压器设置为1并将增益设置为2表示 VDD/2的最大 VREFIN 值。 因此、在基准电压为4.7V 和2.5V 的情况下、将引发错误、并禁用内部缓冲器。

    虽然我不一定同意强制程度、但我也明白、大多数设计人员或系统工程师在设计时都会遇到奇怪的情况、因为在某种程度上、饱和可能是无法预测的。

    当然、此回答会影响您的问题2和3。 我想我建议您尝试推荐采用5V 电源的解决方案、请参阅数据表的第8页、这将为您提供0.5V 的余量、而不是预期的4.5V 最大输出、 它为您提供了数据表中的最大20mA 拉电流/灌电流能力测试条件-符合您提到的15mA 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin、

    我感谢详细的答复。   这很不幸。   

    我的应用已经有一个4.7V 电源(我将用于另一个模拟组件)、并且我需要高达~4.5V 的控制电压。   在大多数情况下、DAC 输出电压将远小于4.7V、因此可以避免饱和。   考虑到基准关断操作、我将需要在空间受限的系统中使用第二个电源。

    是否有寄存器选项可禁用/屏蔽基准检查?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    否-至少不是公开记录的。 我们可以离线聊天以了解更多详细信息。 我将向您发送一封电子邮件。