主题中讨论的其他器件: ADS1255
您好!
我正在考虑使用运行频率为120MHz 的 MCU 中的 PWM 为 ADS1256计时。 这意味着我可以生成的非十进制频率为7.5MHz (PWM 周期16)、8.0MHz (周期15)或10.0MHz (周期12)。
其中8.0MHz 频率优于7.5MHz (出于不相关的原因)、但 PWM 周期15意味着占空比为7/15或8/15。 对于 ADS1256而言、这是否是一个问题? 我在数据表中找不到任何有关这方面的信息。
此致
Niclas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在考虑使用运行频率为120MHz 的 MCU 中的 PWM 为 ADS1256计时。 这意味着我可以生成的非十进制频率为7.5MHz (PWM 周期16)、8.0MHz (周期15)或10.0MHz (周期12)。
其中8.0MHz 频率优于7.5MHz (出于不相关的原因)、但 PWM 周期15意味着占空比为7/15或8/15。 对于 ADS1256而言、这是否是一个问题? 我在数据表中找不到任何有关这方面的信息。
此致
Niclas
您好、Niclas、
实际上、这个问题已经得到了解答、请参阅此处: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/771246?ADS1255-SPI-SCLK-duty-cycle-specification
从这个帖子中、建议为40%最小值、60%最大值、50%标称值
布莱恩
您好、Niclas、
不用担心、我会承认使用 e2e 内部搜索有点困难。
我通常转至 google 并输入"site:e2e.ti.com _________ "添加到搜索栏中。 例如、我使用了"site:e2e.ti.com ads1255 Duty cycle"、结果给出了这个答案。 但是、我最初搜索的是"ADS1256"而不是"ADS1255"、但这个答案没有出现、因为我想 Google 不够聪明、无法知道 ADS1256和 ADS1255之间的关系如此密切。 所以这不是愚蠢的,但它通常运行得非常好。
我正在努力就您的其他问题向您回复。 这可能需要一些时间。
布莱恩