This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:我需要用 DAC37J82IAV 替换过时的 DAC。 之前的 DAC 配置为 I/Q 输出。 是否可以为此使用 A/B 输出?

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913909/dac37j82-i-need-to-replace-an-obsolete-dac-with-the-dac37j82iaav-the-previous-dac-was-configured-as-an-i-q-output-is-it-ok-to-use-the-a-b-outputs-for-this

器件型号:DAC37J82

这些输出是否是用于 I/Q 的正确输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob:

    DAC37J82可以将信号多路复用为两个模拟输出中的任何一个。  您的配置正常。

    -RJH