请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7029-Q1 我对串行接口有一些问题。
1。
1。
在数据表"ads7029-Q1.pdf"(SBAS811修订版- 2017年1月)中的"8.3.4串行接口"一章对我来说像是12 ADC 的副本。
它实际上是用文本中的方式编写的、还是用"图1和33:时间图"作为接口设计的参考?
我问的是,有些 ADC 系列的结果寄存器长度相同,不管12/10/12。。。。 位宽 ADC。 它们用0填充缺失的位。
2.
章节"8.4.1.1加电时的偏移校准"和"8.4.1.2正常运行期间的偏移校准"中的时钟/位数是否正确?
它实际上是用文本中的方式编写的、还是用"图1和33:时间图"作为接口设计的参考?
我问的是,有些 ADC 系列的结果寄存器长度相同,不管12/10/12。。。。 位宽 ADC。 它们用0填充缺失的位。
2.
章节"8.4.1.1加电时的偏移校准"和"8.4.1.2正常运行期间的偏移校准"中的时钟/位数是否正确?