This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7029-Q1:8位还是12位?

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7029-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911755/ads7029-q1-8-or-12-bit

器件型号:ADS7029-Q1
我对串行接口有一些问题。


1。
在数据表"ads7029-Q1.pdf"(SBAS811修订版- 2017年1月)中的"8.3.4串行接口"一章对我来说像是12 ADC 的副本。
它实际上是用文本中的方式编写的、还是用"图1和33:时间图"作为接口设计的参考?
我问的是,有些 ADC 系列的结果寄存器长度相同,不管12/10/12。。。。 位宽 ADC。 它们用0填充缺失的位。


2.
章节"8.4.1.1加电时的偏移校准"和"8.4.1.2正常运行期间的偏移校准"中的时钟/位数是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出、当转换结果为12位时、文本不正确。 该器件具有8位分辨率、因此在前2个初始零之后、转换结果将是随后的8位。 这可能是为了解决帧长度只有10位的问题、 但 通常 在12位的帧中使用、以简化通信。 如果 Tis 完成、则可以丢弃最后两位。

    2.校准说明在两个部分都是正确的,所需的时钟是正确的

    希望这有助于 澄清

    Cynthia