This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:帮助了解数据结构

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911221/ads1291-assistance-in-understanding-data-structure

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件:ADS1292ADS1298

大家好!

我是卡内基梅隆的大学生、这是我第一次在德州仪器工作。 我正在与我的一位教授合作、我需要了解如何输入数据(例如简单的正弦波)和接收输出。 我想了解芯片的数据结构、但我对此非常陌生。 有人可以帮助吗? 我可以使用哪种软件? MATLAB? 还有事吗? 之后、我还必须将输出数据解析为位。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandan、

    请参阅器件数据表以及此处的 BIOS 常见问题解答、请参阅输出代码至伏特 POST: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

    MATLAB 将起作用。 祝您好运!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的回复。 常见问题解答确实很有帮助。 但是、我仍然对如何连接芯片并通过芯片输入数据有疑问。 我计划订购其中一款芯片。 如何连接它? 我需要什么硬件? 然后、我是否使用 MATLAB 输入我的正弦波?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spandan、  

    您需要一个信号发生器来生成正弦波。

    由于听起来您只是刚开始、因此我会先订购 PDK 以熟悉电路:  

    查看用户指南以获取示例原理图。 请注意、这不适用于 ADS1298、这是一款类似的器件。 此 PDK 比 ADS1292更易于用户使用。