This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:周期性问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910218/ads1299-4-periodical-problem

器件型号:ADS1299-4

您好!

我有一个问题、它会随机持续10秒。 无论内部或外部信号如何。 我看不到为什么会出现它。   

下面是一些有问题的数字。

1.无缩放。

2.第一个问题。

3.第二个问题。

4.连接。

谢谢、

Artem。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    对我来说、这看起来像是低采样率和低分辨率的组合。  

    如果您尚未这样做、请尝试将输入级的增益提高到尽可能大的水平、以便最大限度地扩大器件的满量程输入范围。  

    此外、请尝试将采样率提高到系统允许的最高值。  

    这两个参数是否有改进的余地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander!

    我在 Artem 的一个团队中。
    您能否评论一下这是否是内部测试信号的正确形状?  我希望它会变得曲折。

    感谢您的支持、

    Dmitry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    内部测试信号应为方波。 我不知道你的意思是什么。  

    在我看来、每个信号周期获取的点似乎不够、从而导致波形失真。  

    如果可以发布寄存器设置、这也会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上拉了"START"引脚。 它解决了我的问题、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它对我们帮助很大!

    另一个问题:

    在每个相对较大的伪影之后、我们的信号会将基线移动特定值恰好10秒。 10秒后、它返回。 如果伪迹为正、则移位为负、反之亦然。

    在屏幕截图中、您可以看到两个班次、一个10秒的班次都很小、第二个班次的班次则更大。  

    所有电极缩短在一起、干扰触点模拟了伪影。  但在真正的 EEG 上、我们在凝器伪影之后看到了相同的画面。

    您能不能告诉我们这是什么原因? 我希望这可能是因为一些基线算法、但我在数据表中没有找到任何说明。

    此致、  

    Dmitry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、您好 Artem、

    很高兴听到初始问题得到解决!  

    事实是、它始终是10秒、这很有趣。  

    其他哪些电路共享相同的接地? 是否有东西在10秒内打开或关闭会导致接地漂移?  

    根据这些变化的幅度、您可以考虑使用数字滤波来消除这种变化、否则、我建议确定并尝试解决 PCB 上某个模拟域中的问题。  

    我经常遇到与漂移直流基线相关的问题、因为 RLD 环路在从输入电极获取振幅后平衡电路。 在此测试期间、RLD 电路是否处于活动状态? 如果 RLD 环路从输入电极推导出其输出信号、则可能只是这种推导的结果。 我不认为这是原因、因为它始终精确地持续10秒、并且10秒的基线没有变化。