This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:建议使用 AFE 器件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910320/afe4404-please-suggest-recommend-afe-device

器件型号:AFE4404

大家好、团队、

我的客户正在寻找 AFE4xxx 系列器件、以实现可渗透血液氧浓度测量器件。

但是、不需要检测信号、建议使用什么 AFE

具有两个红色和红外 LED?

客户更喜欢 I2C I/F、并认为 AFE4404是好的吗?

谢谢

此致

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    您能详细介绍一下该应用吗? 设备将在何处使用:手指、手腕或身体的其他部位?

    性能要求是什么?

    在支持红色、红外 LED 和 i2c 接口方面、AFE4404正合您的需求。  

    如果您想分享任何客户特定的详细信息、请联系我。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 Shidara San 的客户。

     

    应用是指佩戴并在手指上感应的脉搏血氧计。

    理想情况下、医疗设备需要该精度。

     

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    感谢您提供应用详细信息。

    我将关闭此帖子、如果您有任何问题、请随时将其发布到论坛。