This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256同步和校准

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911795/ads1256-ads1256-sync-and-calibration

器件型号:ADS1256

您好!

我有两个有关 ADS1256校准的问题:

*在(重新)配置状态、MUX、ADCON、DRATE 和 IO 寄存器之后-是否需要在开始校准之前运行 SYNC-WAKEUP-WAIT_OR_DRDY#序列?

*任何校准例程(SELFOCAL、SELFGCAL、SELFCAL、SYSOCAL 和 SYSGCAL)是否会"永久"更改状态、MUX、ADCON、DRATE 和 IO 寄存器? (换句话说:SELFxCAL 更改校准的模拟输入、但校准完成后它们是否会发生变化?

此致

Niclas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    您的问题答案:

    1. 不需要、您无需发出同步等。如果您希望在 WREG 发生后立即执行校准、 不过、请务必遵循 ADS12ESD 数据表中命令之间的时序。 SYNC 引脚/命令的目的是使 ADC 与外部事件同步、或在器件输入阶跃时缩短稳定时间。
    2. 否、校准命令不会永久更改 ADC 的设置。 该器件执行请求的校准、然后对输入进行采样、从而在 DRDY 变为低电平时提供有效数据。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我需要的信息。