This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:外部电压和外部振荡器

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911066/ads1299-external-voltage-and-external-oscillator

器件型号:ADS1299

我们的团队为 ADS1299制作了 PCB 板、并使用了外部振荡器和外部基准电压。 但实际上、ADS1299可以与外部振荡器和内部基准配合使用。 在哪种情况下需要使用外部电压和外部振荡器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ildar、

    感谢您的发帖。

    ADS1299可选择使用内部或外部电压基准以及内部或外部振荡器。 您可以同时使用内部选项、外部选项或内部和外部选项的组合。

    要使用内部基准电压、您需要关闭外部基准或将其与 VREFP 输入引脚断开。

    要使用内部振荡器、CLKSEL 引脚必须设置为1 (即上拉至 DVDD)。 如果不使用外部振荡器来减少噪声耦合、强烈建议将其禁用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我介绍了如何使用它、
    只有我想知道、内部和外部之间的区别是什么、ADS1299的精度是一样的?

    我无法理解在哪种情况下需要使用外部振荡器和外部基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ildar、

    与我们的内部基准电压相比、外部基准电压可提供更高的精度和更低的漂移。 您可以决定您的应用是否会从性能的这种提高中受益。

    外部振荡器可用于将 ADS1299的主 CLK 与主机处理器或其他 ADS1299器件同步。 频率容差或时钟抖动并不重要、因为 CLK 在 ADS1299内部进行了分频、因此性能不那么依赖于原始 CLK 精度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan。  

    请帮我解决该主题中的问题- https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/910972