主题中讨论的其他器件: THS4509
你(们)好
我的应用需要对来自直流和极低频率的模拟信号进行采样。 请告诉我 ADS5294是否支持来自直流的模拟输入。 如果它支持直流、请建议使用直流耦合模拟前端将单端输入转换为差分输入、并将阻抗与 ADC 匹配。
此致
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您使用 ADS5294器件。
是的、当您要输入直流耦合的信号时、
请首先查看 ADS5294数据表第30页和图44。
它显示您需要使用 ADS5294 VCM 引脚68来保持输入信号
共模 AS (大约0.95V)。 您也可以使用此页30进行估算
以使您的输入阻抗与 ADC 输入电路匹配。
另请参阅 ADS5294用户指南第27页的图20作为参考
(例如、使用 THS4509、其 CM 设置为 ADS5294的 VCM。)
谢谢!