This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:低功耗(睡眠)模式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923723/ads1262-low-power-sleep-mode

器件型号:ADS1262

这个问题的正确答案是将 RESET/PWDN 引脚保持在低电平(根据手册).... 但我不希望将该器件置于睡眠状态、因此我在板上放置了一个上拉电阻器(即始终开启)。 我试图避免运行新的电路板、并寻找一个免费的 GPIO 来"正确的方式"实现它。

是否有方法仅通过软件将 ADS1262置于低功耗睡眠模式? 我还无法找到 ADS1262在复位后应立即绘制的规格。 略高于10mA ... 然后是25uA、复位/PWDN 为低电平。

如果有任何想法,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我想我在其他地方发现了我的电流泄漏。

    不过、对于 PWDN 引脚为高电平(即芯片打开)但软件复位且无活动转换的情况下的预期功耗、一些指导会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、spanky、

    遗憾的是、没有软件命令可在此 ADC 上进入部分断电模式、保持/RESET/PWDN 引脚是启用断电的唯一方法、这将完全关断 ADC、但内部 LDO 除外。 有一种节省位功耗的方法是关闭未使用的内部电路、例如、通过将功率寄存器中的 INTREF 位置为零来禁用内部电压基准。 请注意、IDAC 和内部温度传感器需要内部电压基准。

    此致、

    戴尔