This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:如何连接 DRVEN 以实现 FETDRV 输出

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923693/lmp92066-how-to-connect-drven-for-fetdrv-output

器件型号:LMP92066

您好!

我使用的是 LDMOS 功率放大器、为此、通过 FETDRV 提供的栅极电压和我不使用 DAC 输出。 因此、我将 DAC 接地为10uf。在本例中  、DRVEN 的连接应同时位于 HW 侧和 SW 侧。

谢谢、此致。

Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    我不确定我是否理解您的问题。  DRVEN 是该器件中的数字输入。  DACx 引脚将用于 PA 导通电压、FETDRV 将连接到 LDMOS PA 的栅极。

    这有道理吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    实际上我的问题是不同的、我没有正确地对它进行框图。 很抱歉。 但我通过我的团队获得了解决方案。

    此致、

    Balaji