This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最大瞬时噪声级别

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8900B, ADS8860, ADS9110, ADS7882, ADS7886, ADS8481, ADS8411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923989/maximum-instantaneous-noise-level

主题中讨论的其他器件:ADS8681ADS8900BADS8860ADS9110ADS7882ADS7886ADS8481ADS8411

下午好。 现在、我正在考虑使用您的 ADC 来开发我们公司的器件。 在选择 ADC 时、ADC 的最大瞬时噪声级别值至关重要。 以下 ADC 的最大峰峰值噪声级别是多少:
ADS7882、ADS7886、ADS8411、ADS9110、ADS8481、 ADS8860、ADS8681、ADS8900B 或 ADC 数据表中的哪个参数负责 ADC 的最大瞬时噪声级别。

我是指采样的真实值可以改变的值。

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valeriy 您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    如果电气特性表中未直接给出峰值或峰值间噪声、则可以根据 ADC 的信噪比(SNR)重新计算此规格。 使用 ADC 的满量程范围(FSR)和 RMS 电压噪声计算 SNR。 在给定 SNR 和 FSR 的情况下、您可以推导 RMS 噪声并将其转换为峰值电压或峰峰值电压。

    我们提供了一系列出色的培训视频、这些视频准确地解释了这些规格的含义以及如何使用 ADC 数据表中的信息对其进行转换。 请访问我们 的精密实验室- ADC 培训门户、以便按需访问。

    此致、