This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:关于 VDD 和 SCA/SCL 电源电压

Guru**** 1219910 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922758/tla2024-about-vdd-and-sca-scl-supply-voltage

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: PCA9306

您好!

客户尝试在以下条件下使用 TLA2024。
・VDD、AIN2和 AIN3₌5V
・SDA 和 SCL =3.3V

VDD 电压高于 I2C 上拉电压。
此用法是否有问题?




此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、


    是的、这是操作的潜在问题。 器件接收到的高电平逻辑输入电平基于 VDD。 您可以在此处的电气特性表中看到它:

    当 VDD 为0.7*VDD 且 VDD 为5V 时,该电平为3.5V,低于3.3V 的上拉电压。 这意味着 TLA2024可能无法接收数字高电平。

    通常、我会使用像 PCA9306这样的 I2C 电压电平转换器来跨越不同的电压电平。 此外、主器件或其他器件可能能够承受高于其电源电压的电压电平、但您需要检查这些器件。


    吴约瑟