This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:Δ-Σ 评估软件不在 ADS122C04EVM 上运行

Guru**** 2393515 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04EVM, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922445/ads122c04evm-delta-signa-evaluation-sw-do-not-run-on-ads122c04evm

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS122C04

很棒的酒店

我收到了一个 ADS122C04EVM 板、用于对位置传感器进行一些测试、但下载软件 Delta-Sigma 评估软件后、该板在软件处不响应。

僵尸屏幕上显示的消息是:ADS122C04无法识别.....

我检查跳线和其他功能、但没有发现与文档有什么区别。

在电路板上电期间以及启动 SW 时、我将示波器放置在 I2C_Clock 和 I2C_DATA 上、但信号不会从逻辑1电平移动。

我相信 Tiva 处理器上的 FW 不能正常工作、或者不能为此 ADC 模型开发。

最恰当的考虑

Giorgio Tessari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgio、

    欢迎来到 E2E 论坛! 实际上、必须安装两个软件。  第一个是必须首先安装的 Δ-Σ 评估软件。  第二部分是 ADS122C04EVM 器件封装。  此软件下载可在 EVM 登录页面上找到:

    https://www.ti.com/tool/ADS122C04EVM

    确保 Δ-Σ 评估软件未运行。  下载并安装此器件包后、将 EVM 插入 USB、然后启动 Δ-Σ 评估软件。  现在应该可以识别电路板。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我解决了问题、ADC 现在工作正常。

    谢谢你

    Giorgio Tessari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    今天上午,我们将与 SW 和 ADS122C04EVM 板(读/写 ECC)内部注册器一起工作。

    在这之后,我在此配置中连接了我的传感器:

     IN0上的 IDAC_1

    IN_1上的 INpos

    IN_2上的负值

    我对 IDAC 使用1000ua、并直接将 IN_0置位。

    在测试过程中、我测量 的值约为150mV (传感器在稳态下具有150欧姆的电阻)、但在启动时、读取的值为256mv、 并且在更改传感器的值时不会改变。

    我相信 ADC 不会读取我的输入电压、而是不会因为它而受到损害。

    最恰当的考虑

    Giorgio Tessari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgio、

    我建议查看原理图和2线 RTD 实现、如 ADS122C04EVM 用户指南第5.1.1节所示、以及图17所示的实现。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau297/sbau297.pdf

    请注意、电流路径不是设计为输出 AIN0、而是 REFP 输出引脚、以便进行比例式测量。  通过比例式测量、您不一定要测量电压、而是要测量电阻、然后更容易将其转换为温度。  此外、比例式测量对基准和 RTD 使用相同的激励、从而减少 IDAC 导致的任何漂移误差。  因此 RTD 电阻为 Rrtd =代码(从 ADC 返回)* Rref /(2^23 * PGA 增益)。

    由于 IDAC 合规性、您无法使用1000uA、因为总压降将超过合规电压。  EVM 设计为使用250uA 的 IDAC 电流进行测量。  此外、基准将使用外部基准而不是内部基准。   

    当使用 GUI 测量电压时、您需要确保在"Data Analysis"窗口中在 GUI 中正确设置基准电压电平。

    此致、

    Bob B