This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:ESD 等级(HBM、CDM、MM)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921705/ads1258-ep-esd-class-level-hbm-cdm-mm

器件型号:ADS1258-EP

我无法在数据表或其他位置找到 ESD 规格数据

您能否提供已确定标准的人体放电模式、充电设备模型和机器放电模型的 ESD 等级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请参阅以下 e2e 帖子以获取此问题的答案: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/872250

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您标记了我的答案未能解决您的问题-您能否澄清您还需要什么? 我链接到的 e2e 帖子中的最后一个回复包括 ADS1258-EP 的 HBM 和 CDM 电压电平

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    是否有计划使用此规格更新数据表?

    我对 PN 特别感兴趣:ADS1258IPHPREP

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    此时、没有计划将此信息添加到 ADS1258-EP 数据表中

    布莱恩