主题中讨论的其他器件: ADS1282、 LM27762、 REF5025、 REF5040、 TPS54061、 ADS8900B
您好!
我正在搜索精密 ADC 并找到 ADS1278和 ADS1282。 我的输入信号是一个低频小于50Hz 的真正双极信号。 我的目标是获得最高的无噪声分辨率。 我们观察到以下关键点与两个 ADC 进行比较。
在高分辨率模式下运行时、ADS1278在52KSPS 吞吐量下的 SNR 为111dB、对应于18.14位的 ENOB (由于未提供 SINAD 数据表、我采用的 SNR = 6.02 x ENOB + 1.76)。 过采样定理表明、每4倍采样和平均一次、就会增益1个额外的 ENOB。 因此、如果我的所需吞吐量为1KSPS、那么我的 ADC 输出 OSR (不同于内部 Σ-Δ OSR)为52、对应于2.85的 ENOB。 因此、总 ENOB 为18.14 + 2.85 = 20.99位。 如果有问题、请纠正我的问题。
对于 ADS1282、当吞吐量为1KSPS 且 PGA =1时、SNR 为124dB、相当于20.30位。
在无噪声分辨率方面、哪种 ADC 都是最佳的。
谢谢、此致
Karthik R