您好!
我正在进行电化学测量、尝试通过2个电极设置(一个基准电极和一个工作电极)来测量电势。 测得的电势将介于-1和1V 之间。 这是一个可穿戴系统、因此它由锂聚合物电池供电、然后转换为3.3V 和-3.3V。
电极需要非常高的输入阻抗、因此使用运算放大器对其进行缓冲。 我已经能够使用 ADS1115验证工作正常的系统。 但是、该 ADC 无法测量负电压。 为了解决这个问题、我使用了电平转换电路。 但是、电平转换电路会引入测量误差、这是我无法接受的。 因此、我想知道是否有合适的 ADC 可直接测量±1V 由±3.3V 电源供电? 如果测量可以推迟进行、并且 ADC 为16位或更高、则更可取。
下面是一个包含输入缓冲器和低通滤波器的简单示例电路。
我正在寻找这样的产品: www.lawsonlabs.com/.../EMF6_Block.html
但只有一个通道
此致、
Emil