This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC081C081:DAC081C081和 DAC081C085

Guru**** 1452110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC081C085, DAC081C081
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952103/dac081c081-dac081c081-and-dac081c085

器件型号:DAC081C081
主题中讨论的其他器件:DAC081C085

您好!

请告诉我 DAC081C081和 DAC081C085的命名。
我认为模型编号的前半部分为8位单通道、但后半部分的81和85代表什么?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR、

    我不会过多地读取用于器件命名的实际数字。 DAC081C081和 DAC081C085之间有三种差异:

    DAC081C081:VA 用作基准电压、单地址引脚可用于3个 I2C 地址、采用 WSON6和 SOT6封装。

    DAC081C085:VREF 引脚可用作外部基准、两个地址引脚可用于9个 I2C 地址、采用 VSSOP8封装。

    这些是8位 DAC、但有些器件提供10位和12位版本。

    吴约瑟