This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:SPI 通信问题

Guru**** 2519010 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02, ADS125H02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939974/ads125h02-spi-communication-issues

器件型号:ADS125H02

大家好、

我的客户希望在其设计中使用 ADS125H02。 在他们的板上,他们遇到了芯片无法响应任何 SPI 消息的问题。   

 在过去的3周中、他们尝试使其正常工作、无法与 ADS125H 芯片通信、也无法以正常工作的方式进行通信。
答: 如果坏了芯片,他们更换了3次,没有解决问题。
B:他们用新芯片重建了一个全新的 PCB,而 SPI 仍然没有与新的原型板通信。
C:他们花了很多天时间测试引脚、监控信号、监控地址编号、一切看起来都很棒。 但不起作用。
D:他们检查了芯片上的每个引脚、所有引脚似乎都被正确驱动。  
E:它们使用内部振荡器。 正确连接。
F:他们购买了 ADS125H 演示板、并查看了演示中工作的 SPI、演示工作正常、SPI 看起来就像我们的版本一样正确。

我已获得部分原理图、可以通过电子邮件发送。  

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    我们将进一步对此进行研究。  他们能否分享他们的 SPI 通信图以便我们进行验证?

    在我们研究事物时、还有一些其他想法可以让它们保持移动。

    1)  查看 ADS125H02示例代码-经测试和验证可正常工作

    2)  尝试将 SPI 信号和 GND 从 ADS125H02EVM 连接到其电路板。 他们能否通过 EVM SPI 通信与板上的器件通信?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的快速回答!  我将跟进以获取 SPI 通信图、并让客户并行实施这两个想法。

    谢谢!

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Errol、

    收到客户的反馈后、请告知我们、谢谢。

    此致、

    戴尔