主题中讨论的其他器件: ADS1018EVM、 ADS1118
您好!
订购的 EVM 具有与 TI.com 中上传的设计不同的设计。
您能否为下图提供合适的 EVM 指南?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
订购的 EVM 具有与 TI.com 中上传的设计不同的设计。
您能否为下图提供合适的 EVM 指南?
尊敬的 David:
ADS1118EVM 最近使用新的 GUI 和硬件进行了更新。 有几个 TI.com 混合文件将旧版本的软件和 UG 保存在工具文件夹中、该工具文件夹正在被解决。 让我看看我们能否在未来几天在这里共享.PDF、直到网络链接被修复。 我们将在今天稍后的时间报告。
可以在该链接中找到软件、但该页面上的用户指南也不正确。 https://www.ti.com/tool/ADS1118EVM-PDK
原理图如下:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/DC031A_2800_001_29005F00_Sch.PDF
尊敬的 David:
EVM GUI 是一款相对简单易用的 GUI Composer GUI。 我将在此处添加一个直接链接:
https://dev.ti.com/gallery/view/PADC/ADS1x18EVM_GUI
至于用户指南、很遗憾、由于我们希望很快发布的用于创建新 ADS1018EVM 的配套开发、因此延迟了这一过程。 由于用户指南将涵盖这两个 EVM、一些 GUI 屏幕截图会延迟到 GUI 完成。
从图片中可以看出、您正在尝试将另一个处理器连接到 ADS1118EVM。 这应该起作用、并且您似乎已经建立了必要的连接。 需要注意的一点是、与 ADS1118的通信通过电平转换器进行、但在使用3.3V 操作时不应导致问题。
如果您遇到特定问题、或者在我们在线获取用户指南之前需要更多信息、请随时咨询。
此致、
Bob B
尊敬的 David:
我在开发过程中曾多次看到此问题、其中驱动程序与 USB 器件无关。 驱动程序本身是标准操作系统驱动程序。 查看此帖子中的信息:
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/925316
在该主题中、有一个指向手动驱动程序安装的链接和一个有关如何手动关联驱动程序的链接。
另一个可能可行的方法是尝试将 USB 电缆插入另一个端口。
此致、
Bob B
尊敬的 David:
我在这篇文章中介绍了 ADS1x18EVM 用户指南。 这将很快在 Web 工具页面上提供。
您是否成功使 GUI 与 EVM 配合使用? 我的任何建议是否有帮助?
此致、
Bob B