您好 TI、
我今天使用 SPI 与 ADS1146对通信、但无法成功配置寄存器。 测试条件如下:
START 引脚被拉高、CD 被拉低
上电后,我首先复位、复位芯片对,然后发送 sdatac 命令和 wreg 命令来配置寄存器,但是当我使用 rreg 命令来读取寄存器(通过发送0xff 进行读取)时,所有11个寄存器都是0,我尝试了1.25Mhz 和625KHz, 但配置不成功。 SPI 的 cpol = 0和 cpha = 1、我在示波器上看到的波形也是正确的。
对不起、在命令发送或配置期间是否有任何预防措施? 或者硬件引脚设置不正确的位置? 请给出指示。
非常感谢!
下面是我的示波器的波形、