大家好、
目前、我正在努力研究该器件的最佳输入驱动解决方案是用于科学仪器数字化仪。 我们有几个可能的来源、一个是+/-10V、可通过内置 PGA 轻松处理。 但是、我们的另一台设备具有+/- 20V 的模拟输出、如果我正确阅读了数据表、可能会超过+/-15.5V PGA 限制。 考虑到这一点、我需要以某种方式衰减信号、而不会使其失真。 我从过去的经验中知道、实现这一目标有几种主要方法:
1) 1)电阻分压器
2) 2)带电阻网络的运算放大器
3)仪表放大器
根据我的理解、1通常不受欢迎、因为它会将电阻负载施加到 ADC 的输入端、这会使转换变得混乱。 在这种情况下、PGA 应充当缓冲器、因此最简单的解决方案(使用适当的精密电阻器网络)可能是解决方案? 2或3是我见过的大多数示例设计使用的结果、但我一直在努力寻找一个运算放大器、该放大器具有足够宽的电压轨集来处理+/-20V 输入。
是否有人可以就如何在不破坏 ADS125性能的情况下做到这一点向我提供一些建议?
R 里昂