This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:最大电压。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950958/ads1015-maximum-voltages

器件型号:ADS1015

大家好、我在一段时间前购买了 ADS1015、多年来一直使用它、使用这些设置通过我的 esp32 MCU 测量 Maxon 电机的 ESCON 24-2逆变器的输出电压

在 setup()中

ads.begin();
ads.setGain(GAIN_ONE);// 1x 增益+/- 4.096V 1位= 2mV 0.125mV
ADC1_CONFIG_WIDTH (ADC_WIDTH_BIT_11);//范围0-2048
ADC1_CONFIG_CHANNEL (ADC1_CHANNEL 0、ADC_ATTEEN_DB_11);// ADC_ATTEEN_DB_11 = 0-3、6V 


在主循环()中:

ADC[0]= ADS.readADC_SingleEnd (0);//连接并读取 A0引脚 

ESCON 24-2有可编程模拟输出,目前为-6000RPMS 设置为0.1V,+6000RPM 设置为3V,从连接到 ESCON 本身的电机中内置的霍尔传感器测量转速(可以突出显示推荐!)

这在相当长的一段时间内仍然有效、没有任何问题、

我最近决定在系统中添加另一个电机、只需将一个新的独立逆变器模拟输出连接到已经正常工作的系统的 A1in、

添加新代码:

ADC[0]= ADS.readADC_SingleEnd (0);//连接并读取 A0引脚
ADC[1]= ADS.readADC_SingleEnd (1);//连接并读取 A1引脚 

在与逆变器完全相同的设置下、范围为0.1-3V。 据我了解、最大电压为 VDD+0.3V。

我的电机和逆变器采用24V 电压、 在 PCB 中、有一个 Traco 可减少24V 电源电压-> 3.3V 电源电压、然后通过管道连接到支持32、ADS 和其他传感器、所有这些传感器都可以正常工作、直到我更改代码并尝试测量新引脚。

但是、一旦打开 ESP32、ADS1015和我的 ESCON、它们都会立即死亡、从而排出烟雾。

那么、我的直接问题是、在我的情况下、ADS1015能否在每个单独的引脚/通道上测量0.1-3.0V 电压? 或者,我是否只能测量每个单独引脚上的0-1V 电压,这些引脚的组合小于我的 VCC?

如果是后者、这将解释它为何被煮熟。

如果是前一种情况、我是否使用代码错误地设置了电路板? 如果我想分别测量每个通道高达2.9V 的电压、正确的方法是什么?

阅读文档:

第7页

(1)此参数表示 ADC 缩放的满量程范围。 对的模拟输入施加的电压不得超过 VDD + 0.3V
器件。 请参阅表1了解更多信息。

当 VDD = 3.3V、数据速率= 128SPS、满量程输入电压范围(FSR)=±2.048V 时(除非另有说明)。
最大和最小规格适用于 TA =–40°C 至+125°C 的温度范围 典型规格在 TA = 25°C 时测得

这对我来说是不明确的。 我对这款芯片有很好的初始体验、但我不明白为什么它只使用另一个通道而突然死。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    那么、我的直接问题是 、在 我的情况下、ADS1015能否在每个单独的引脚/通道上测量0.1-3.0V 电压? 或者,我是否只能测量每个单独引脚上的0-1V 电压,这些引脚的组合小于我的 VCC?

    不同通道上的电压没有任何累积或求和效应。  根据施加的电源电压、每个通道具有相同的额定电压。  

    这种情况是否不止一次、还是仅一次?  您能否分享一个原理图、其中显示了 ADS1015的主要连接以及不同输入信号的连接方式?