This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100EVM:时钟输出和引脚图

Guru**** 1281870 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941301/adc08100evm-clock-out-and-pin-diagram

器件型号:ADC08100EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMADC08100

您好!

查找有关 ADC08100EVM 的信息时遇到问题。 我有用户指南、但缺少一些详细信息。  

首先、它提到时钟输出(J2)、但从不指定该信号的外观。 它是否会与具有延迟的时钟输入相同?  

第二、我想看到一个贴有标签的电路板原理图。 具体而言、我希望看到一个表、其中标记了每个 CMOS 引脚(J1)。 我目前没有 TSW1400EVM 、也无法测量 ADC 输出。  在 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/928986/3432060#3432060?jktype=e2e 上也提出了类似的问题。 这个问题的答案附有一个链接,但我在那里找不到任何这样的图表。  

如果您能为我指明正确的方向、以便开始工作、我将不胜感激! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    时钟输出应与时钟输入相同、但有延迟。

    下面是包含 ADC08100EVM 原理图的文件夹: e2e.ti.com/.../ADC08100EVM.zip

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    太棒了,谢谢!

    另一件事是:您是否有关于每个数据输出引脚的信号是什么样的文档? 在手册中提到电压范围时、我很难找到。  

    最棒的

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    ADC08100数据表将具有数据输出引脚的电压范围。 它将位于数据表的电气特性部分。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    因此、为了确保我正确理解这一点:

    1. 芯片的数据输出引脚 D0-D7似乎对应于评估板引脚连接9-23
    2. 评估板数据输出引脚上的电压与基本 ADC08100上的电压完全相同。

    我提出的唯一原因是、评估板的建议电压输入超出了基芯片的最大额定值、因此我希望确保安全。

    谢谢!

    最棒的

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    是的、D0-D7对应于 EVM 引脚9-23、它们的电压将在数据表规格范围内、因为 EVM 设置 Vd=3V、驱动器电源电压、这是数据表建议的。

    评估板采用0-6V 电源电压、并使用 LDO 将 ADC 电源电压降至3V。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您为我整理。

    进一步探讨这个问题:当您说 LDO 使 ADC 电源的电压降低时、您将包括时钟和模拟输入、对吧? 我认为是这样、因为用户手册提到我们应该使用5dBm 时钟输入、这将超过 ADC08100数据表中提到的-0.3V 下限。  

    谢谢!

    最棒的

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    LDO 用于调节由较高电压源供电的输出电压、仅在 ADC 电源上使用。 时钟和模拟输入不受 LDO 控制。

    时钟的电压范围为-0.3V 至0.3+VA、VA 为最大3.8V 的电源电压。 这意味着您希望时钟的电压介于这两个电压之间。 5dBm 时钟输入大约为1.125Vpp、并且处于该电压范围内。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1.125Vpp 的标准交流时钟信号将变为-0.5625V、这小于-0.3V 的下限。 您是否认为我需要包含直流偏移?

    最棒的

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    是的、您将需要一个直流偏移、以便时钟的振幅在给定的范围内。 如果您看一下 EVM 原理图、您可以看到我们是如何实现这一点的。


    此致、

    David