请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0202-10 大家好、
TPL0202-10MRTER 具有单轨电压电源。 客户想知道负极区域中电位计的输入电压是否存在限制。 客户的输入电压范围为-0.5V 至+0.5V、他想知道该芯片是否可以处理负电压、如果可以、它可以接受的最大负电压是多少?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TPL0202-10MRTER 具有单轨电压电源。 客户想知道负极区域中电位计的输入电压是否存在限制。 客户的输入电压范围为-0.5V 至+0.5V、他想知道该芯片是否可以处理负电压、如果可以、它可以接受的最大负电压是多少?
此致、
Danilo