This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444EVM:这是否适用于 Xilinx spartiAN-7 FPGA

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: FMC-ADC-ADAPTER, ADC3444, ADC3444EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948997/adc3444evm-will-this-work-with-xilinx-spartian-7-fpga

器件型号:ADC3444EVM
主题中讨论的其他器件:FMC-ADC-ADAPTERADC3444

大家好、团队、

你好。

我的客户正在使用评估板(ADC3444EVM)使用 ADC3444开发项目。 他们希望将其连接到 Xilinx spartiAN-7 FPGA、该 FPGA 具有引脚数较少的 FMC 连接器。 ACD3444EVM 上有一个专有的 TI 连接器、他们找到了一个适配器 FMC-ADC-ADAPTER、并希望确保该适配器正常工作并将进行连接。

作为参考、这是他们希望使用 www.digikey.com/.../10445657的 FPGA

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan:

    该连接器不是 TI 专有的;它是 HMC 连接器。  适配卡将 EVM 连接到 Xilinx 板的 FMC 连接器。  我相信连接会正常工作、并且大多数引脚都将连接到正确的位置。  我不能100%确定它可以在没有任何修改的情况下工作。  我不是直接熟悉 Spartan 开发套件、因此我不确定其配置。  您可以检查设计包以了解 EVM 配置和适配器板的详细信息、以确保 FPGA 所需的所有信号都显示在正确的位置。

    -RJH