主题中讨论的其他器件: ADS114S08
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、团队、
我们能够读取和写入 ADC 寄存器。 但我们无法读取 ADC 数据。 我们可以在开始时读取一些默认值、但不会读取任何值。
附件是我们要发送的命令序列。
e2e.ti.com/.../flowchart_5F00_ADC-RegisterV2.pdf
谢谢
Abhijit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、团队、
我们能够读取和写入 ADC 寄存器。 但我们无法读取 ADC 数据。 我们可以在开始时读取一些默认值、但不会读取任何值。
附件是我们要发送的命令序列。
e2e.ti.com/.../flowchart_5F00_ADC-RegisterV2.pdf
谢谢
Abhijit
请注意,我们关闭了一篇相关文章: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/948514/3504938#3504938
我们将处理有关该主题的问题。
尊敬的 Abhijit:
欢迎来到 E2E 论坛! 由于您已将此帖子标记为使用 ADS114S08EVM、我假设您正在尝试使用 J3上的连接点与 ADS114S08进行通信。 正如您所说的、您可以读取和写入寄存器、我还将假定板载 Tiva 通过将跳线添加到 JP1而保持在复位状态、并且仍由 USB 供电。
关于流程图中显示的设置、说明存在一些差异。 首先、不清楚您打算使用哪个基准、但通过设置、您将禁用基准缓冲器并使用 REF0输入对。 但是、您似乎打算使用 IDAC 电源、这需要打开内部基准才能提供电流。 对于比例式测量、应将 Ref1输入用作转换的基准源。 这还假设 AIN1和 AIN0之间连接了某个元件(即使短路)以完成电流路径。
您还可以看到数据速率应为100sps、但所描述的要写入寄存器的值实际上是选择20sps 数据输出速率。
要使 IDAC 电流实际流动、需要两个寄存器设置。 一种是设置输出电流值、另一种是选择电流源的引脚。
您能否向我发送从 ADS114S08读回的配置? 您能否向我发送有关如何连接 AIN1/AIN0输入的信息? 在通信方面、您能否向我发送 RDATA 命令的示波器或逻辑分析仪图?
此致、
Bob B