This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS7841-Q1:输出高于 Vref

Guru**** 1949050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948685/boostxl-ads7841-q1-output-higher-than-vref

器件型号:BOOSTXL-ADS7841-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7841

大家好、

你好。

我有一个特定于芯片本身的问题(ADS7841)。  如果通道输入电压高于 Vref、则预期输出是多少? 输入电压似乎不能高于 Vref、但如果确实如此、 预期的输出是什么? 芯片是否执行随机输出? 或 FF 或全部为00、或者在这种情况下的性能如何?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    当输入处于或超过 VREF 时、器件应继续输出满量程代码值。  一旦超过输入的绝对输入范围(Vcc+0.2V)、运行状态应该保持在满量程、但是不在建议的运行条件内、并且在所有运行条件下有可能是不可预知的。  如果超过绝对最大额定电压、器件可能会永久损坏。