This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:DRDY 帮助

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939637/ads1235-drdy-help

器件型号:ADS1235

您好!

ADS1235有一个 DRDY 指示 A/D 数据就绪、通常我们可以使用配置为 DRDY 引脚(下降沿) 的外部中断、但我们无法获取此方法来用于 ADS1235。 我的问题是 DRDY 如何在 ADS1235中工作?   

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    ADS1235的 DRDY 与您所述的工作方式相同。  请参阅 ADS1235数据表中的图2。  当新的转换结果可从器件中读取时、DRDY 将从逻辑高电平转换为逻辑低电平。

    您是否使用专用 DRDY 引脚? 或者您是否使用 DOUT/DRDY 引脚来确定 EOC?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的帮助!我使用的是专用 DRDY 引脚。

    我找不到逻辑高电平到低电平、可能需要配置 DRDY 引脚?

    最棒的

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    为了使 DRDY 切换、ADS1235必须进行转换。  此外、AVDD 和 DVDD 都必须处于标称工作电压。  各种 ADS1235器件引脚也必须处于正确设置中。  PDWN 和 RESET 引脚必须被拉高、CLKIN 引脚被拉低。  START 引脚可以为高电平或低电平。  当被拉至高电平时、ADS1235应该被设定为连续转换。  如果 START 引脚被拉至低电平、则必须发出 START 命令以启动转换。

    此致、

    Bob B