This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEV-ADC34J22:DEV-ADC34J22评估模块参考原理图

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541-Q1, DEV-ADC34J22, THS4541, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941281/dev-adc34j22-reference-schematic-for-dev-adc34j22-evaluation-module

器件型号:DEV-ADC34J22
主题中讨论的其他器件:THS4541-Q1THS4541TINA-TI

尊敬的支持:

我们将在  军用应用中使用 THS4541-Q1差动放大器、并想知道 DEV-ADC34J22评估板是否存在任何参考原理图。

此外、TI 是否还有一个仿真工具、我们可以使用它来快速仿真 THS4541-Q1的电路 ?

请告诉我。 感谢您抽出宝贵时间为您提供帮助。

谢谢、

Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    DEV-ADC34J22参考原理图可在 器件的达拉斯逻辑产品页面上找到。

    我将联系放大器团队、获取有关 THS4541-Q1仿真问题的答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您可以在 TINA-TI 或 PSpice for TI 上对 THS4541建模。 下面是 TINA 参考电路的链接:

    最棒的

    Hasan Babiker