This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:意外的 ID 寄存器内容

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947649/ads1299-unexpected-id-register-contents

器件型号:ADS1299

您好!

我有2个 ADS1299共用 START 信号和 SPI 总线。 它们具有单独的 PWDN 信号。

第一个 ADS1299输出内部时钟、用作第二个 ADS1299的时钟源。

我启动第一个 ADS1299并设置时钟信号输出没有问题、但无法在第二个 ADS1299上获得预期的 ID 寄存器内容。

顺序如下:

在设置第一个 ADS1299期间、第二个 ADS1299s PWDN 设置为0 (示波器上显示时钟源输出)

对于第二个 ADS、将 PWDN 设置为1

将 SDATAC 命令发送到第二个 ADS

读取 ID 寄存器内容、但当我需要0x3E 时获得0x92。

有什么建议吗?

此致、

斯蒂芬