请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS122C04 您好!
我正在设计一个电路、其中压力传感器的输出电压为0.5V 至4.5V。 但我不知道我是必须将基准电压更改为5V、还是可以使用内部基准电压。
如果我必须更改基准电压,我只需向 REFP 和 GND 施加+5V 电压即可?
感谢你能抽出时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joel、
欢迎访问我们的 e2e 论坛、感谢您关注我们的 ADS122C04。
在这种情况下、最简单的解决方案是使用外部5V 电压基准。 正如您正确指出的那样、您应该将 REFN 连接至 GND、并将 REFP 连接至5V 基准。
有一种使用内部基准的潜在方法、但它可能不那么准确。 借助2.048V 内部电压基准、您可以测量+/-2.048V 的差分电压摆幅。 这意味着、如果您的系统中具有非常稳定的2.5V 信号、则可以将 AINn 连接到2.5V 偏置电压、将 AINp 连接到压力传感器的输出。
然而、测量的精度将取决于2.5V 偏置电压的精度。
此致、