This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:使用 AMC1210和 AMC1303进行评估

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1303M2510, AMC1210MB-EVM, AMC1303EVM, ADS1202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946645/amc1210-evaluation-using-amc1210-and-amc1303

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: AMC1303M2510AMC1303EVMADS1202

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑使用 AMC1210。

他们问我是否有可使用以下电路配置进行评估的 EVM。
(AMC1303M2510DWVR 处理的信号由 AMC1210过滤。)

请回答以下两个问题。
1. 1. 是否可以如上所述使用它?
(AMC1303M2510的内部时钟频率为20MHz、而 AMC1210至 CLK1至 CLK2的最大输入时钟频率为22MHz、因此我认为是可行的。)

如果可以使用上述方法、我们将考虑连接 AMC1303EVM 和 AMC1210MB-EVM、如下图所示进行评估。
(将 AMC1303EVM 的3引脚输出端子连接到 AMC1210MB-EVM 中标记为"调制器"的9引脚端子)

是否可以使用此配置进行评估?
(我们知道电源可能需要单独完成。)


此外、如果您了解任何其他好方法、请告诉我。

此致

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    是的、可以使用 AMC1210EVM 和 AMC1303EVM 评估系统。 AMC1210的时钟输入与 AMC1303的时钟兼容。  

    这将如何在最终系统中使用? AMC1210产生滤波器输出后、滤波器输出会从何处获得? 如果它与 FPGA 配合使用、还可以在 FPGA 中开发滤波器模块、以处理 AMC1303输出、而无需在路径中使用第二个器件。 ADS1202参考设计中显示了这方面的一个示例:  

    此致、